Réseau Pi de condensateurs pour l'adaptation d'impédance
Note d'application 026
Résumé:
La conception de réseaux correspondants est l'un des aspects clés de la conception RF/micro-ondes. Un réseau sans perte qui adapte une charge arbitraire à une impédance réelle doit avoir au moins deux éléments réactifs. Cependant, deux éléments ne permettent pas de contrôler simultanément la bande passante et le degré de correspondance. Les réseaux d'adaptation à trois éléments, c'est-à-dire Pi- et Teenetworks, offrent un contrôle supplémentaire de la réponse en fréquence.
TÉLÉCHARGER L'ARTICLE
La conception de réseaux correspondants est l'un des aspects clés de la conception RF/micro-ondes. Un réseau sans perte qui adapte une charge arbitraire à une impédance réelle doit avoir au moins deux éléments réactifs. Cependant, deux éléments ne permettent pas de contrôler simultanément la bande passante et le degré de correspondance. Les réseaux d'adaptation à trois éléments, c'est-à-dire Pi- et Teenetworks, offrent un contrôle supplémentaire de la réponse en fréquence.