AVX Corporation annonce un accord définitif pour acquérir Ethertronics

FOUNTAIN INN, SC — AVX Corporation (NYSE : AVX) a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir Ethertronics Inc., un fabricant privé de systèmes d'antennes passives et actives. Ethertronics est un leader dans la technologie avancée des systèmes d'antennes et fabrique des produits d'antennes pour les applications sans fil telles que les téléphones mobiles, le Wi-Fi, la défense, l'aérospatiale, le médical et l'Internet des objets.

John Sarvis, président et chef de la direction d'AVX Corporation, a déclaré : « L'ajout d'Ethertronics est une opportunité passionnante pour AVX alors que nous élargissons notre vaste offre de produits électroniques dans un nouveau domaine. Ethertronics est une marque leader que nous sommes fiers d'ajouter à la famille AVX. La combinaison d'AVX et d'Ethertronics offre un potentiel de croissance passionnant pour les années à venir.

Conformément à l'accord, AVX acquerra Ethertronics pour une contrepartie de 142.0 millions de dollars en espèces et une prise en charge de 8.0 millions de dollars de dette nette, sous réserve des ajustements normaux du fonds de roulement à la clôture. La transaction est soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions habituelles pour des transactions de ce type.

Ethertronics conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d'antennes IMD passives et actives. Les antennes IMD sont des antennes très efficaces qui sont insensibles aux changements de plans de sol ou aux interférences locales. La conception unique permet un réglage flexible de plusieurs fréquences dans des espaces confinés et un réglage actif de la couverture du diagramme de rayonnement ainsi que de la fréquence. Ethertronics fournit des antennes accordables passives et actives brevetées pour pratiquement toutes les applications de connectivité sans fil et, avec des technologies telles que les structures LDS intégrées, Ethertronics est un fournisseur majeur de systèmes d'antennes pour téléphones portables et ordinateurs portables. Avec plus de 200 brevets, Ethertronics exploite des installations sur 6 sites situés en Chine, en Corée du Sud, au Vietnam, en France, à Taiwan et aux États-Unis, comprenant des bureaux de R&D, de fabrication et de vente. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Ethertronics a généré un chiffre d'affaires d'environ 90 millions de dollars. Ethertronics emploie environ 700 personnes, dont 120 sont affectées au développement de produits, ce qui reflète une forte concentration en R&D. DBO Partners a agi en tant que conseiller financier d'Ethertronics et Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP a fourni des conseils juridiques à Ethertronics.

AVX Corporation est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux d'une large gamme de composants électroniques passifs et de produits d'interconnexion. Les composants d'AVX se retrouvent dans des produits fabriqués dans un large éventail d'industries à travers le monde. AVX a son siège à Fountain Inn, Caroline du Sud. AVX peut être trouvé sur Internet à l'adresse http://www.avx.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations autres que des faits historiques contenues dans ce document et dans d'autres documents écrits, communiqués de presse et déclarations orales émises par ou au nom d'AVX Corporation ou d'Ethertronics peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives » au sens de et sous réserve des protections de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas non plus être considérées comme représentant les opinions de la direction à toute date ultérieure. Ces déclarations peuvent inclure des mots tels que « s'attendre à », « estimer », « projeter », « anticiper », « paraître », « croire », « pourrait », « devrait », « peut », « probable », « a l'intention, » " " probabilité ", " risque ", " cible ", " objectif ", " plans ", " potentiel " et expressions similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas un tel langage. Les déclarations prospectives sont des déclarations concernant les convictions, les plans, les attentes, les objectifs, les buts, les anticipations, les hypothèses, les estimations, les intentions et les performances futures d'AVX Corporation ou d'Ethertronics et sont soumises à des risques et incertitudes importants, connus et inconnus, qui pourraient entraîner des conséquences réelles. les résultats diffèrent sensiblement des résultats évoqués dans les déclarations prospectives. Par exemple, les déclarations concernant le projet de fusion impliquant AVX Corporation et Ethertronics, y compris les futurs résultats financiers et opérationnels, les plans, les objectifs, les attentes et les intentions, le calendrier prévu de réalisation de la fusion et d'autres déclarations ne constituent pas des faits historiques. Parmi les facteurs clés qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives figurent les suivants : (i) la capacité à obtenir les approbations requises des actionnaires d'Ethertronics ; (ii) le risque qu'une approbation réglementaire qui pourrait être requise pour l'acquisition proposée ne soit pas obtenue ou soit obtenue sous réserve de conditions qui ne sont pas prévues ; (iii) le risque qu'une condition à la réalisation de la Fusion ne soit pas remplie ; (iv) le calendrier de réalisation de la fusion proposée ; (v) le risque que les entreprises ne soient pas intégrées avec succès ; (vi) le risque que les économies de coûts et toute autre synergie découlant de la transaction ne soient pas entièrement réalisées ou prennent plus de temps que prévu à se réaliser ; (vii) une perturbation de la transaction rendant plus difficile le maintien des relations avec les clients, les employés ou les fournisseurs ; et (viii) le détournement du temps de gestion sur des questions liées aux acquisitions.

Des informations supplémentaires concernant AVX Corporation et ses activités, y compris des facteurs supplémentaires susceptibles d'affecter sensiblement ses résultats financiers, sont incluses dans le rapport annuel d'AVX Corporation sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2017, sous « Activités » et point 1A. « Facteurs de risque » et dans ses autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l'exige, AVX Corporation et Ethertronics déclinent toute obligation de mettre à jour tout facteur ou d'annoncer publiquement le résultat des révisions de l'un des énoncés prospectifs inclus dans le présent document pour refléter des événements ou des développements futurs.

Contact
AVX Corporation
Kurt Cummings, 864-967-9303
investisseurs.relations@kyocera-avx.com