Variabilité et tolérance des condensateurs céramiques
Écrit par : Robert Lu
Résumé:
Le condensateur céramique multicouche (MLCC) est l'un des types de condensateurs les plus courants dans la conception électronique. Il offre une large gamme de capacités globales et de tolérances de tension dans de nombreux facteurs de forme à un coût relativement faible. Bien que ces appareils soient devenus monnaie courante dans le coffre à outils des concepteurs, ils présentent certaines particularités souvent négligées.
La sensibilité de la capacité effective à plusieurs facteurs environnementaux, notamment la température, la tension de polarisation appliquée et l’âge, est la principale préoccupation. Si ces facteurs ne sont pas pris en compte, le risque de défaillance du produit devient très réel, en particulier en termes de variabilité de fabrication et d'accumulation globale de tolérances.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Le condensateur céramique multicouche (MLCC) est l'un des types de condensateurs les plus courants dans la conception électronique. Il offre une large gamme de capacités globales et de tolérances de tension dans de nombreux facteurs de forme à un coût relativement faible. Bien que ces appareils soient devenus monnaie courante dans le coffre à outils des concepteurs, ils présentent certaines particularités souvent négligées.
La sensibilité de la capacité effective à plusieurs facteurs environnementaux, notamment la température, la tension de polarisation appliquée et l’âge, est la principale préoccupation. Si ces facteurs ne sont pas pris en compte, le risque de défaillance du produit devient très réel, en particulier en termes de variabilité de fabrication et d'accumulation globale de tolérances.