Panne thermique et électrique et fiabilité du Ta2O5 dans les deux conditions de polarisation bipolaire
Écrit par : P. Vašina | T. Zednicek | Z. Sita | J. Sikula | J. Pavelka
Résumé:
Notre enquête sur les claquages est principalement orientée vers la recherche de paramètres de base décrivant le phénomène ainsi que son impact sur la fiabilité et la qualité du produit final qui est un « BON » condensateur au tantale. Fondamentalement, le claquage peut être produit par un certain nombre de processus successifs : claquage thermique dû à l'augmentation de la conductance par chauffage Joule, rupture par avalanche et émission de champ, effondrement électromécanique dû aux forces d'attraction entre les électrodes, détérioration électrochimique, formation de dendrites, etc. La rupture provoque la destruction de l'isolant et des électrodes principalement par fusion et évaporation, parfois suivies d'une inflammation. Une identification de la nature des pannes peut être obtenue à partir des caractéristiques VA. Par conséquent, nous avons étudié les paramètres de fonctionnement à la fois en mode normal, Ta étant une électrode positive, ainsi qu'en mode inverse avec Ta étant une électrode négative. En mode inverse, nous avons signalé que le claquage thermique est initié par une augmentation de la conductance électrique par chauffage Joule. Par conséquent suivi dans un cycle de rétroaction composé de température – conductivité – courant – chaleur Joule – température. En mode normal, une panne électrique peut être stimulée par une augmentation de la conductance électrique dans un canal par une impulsion électrique et la charge stockée conduit à la destruction de l'échantillon. Ces deux pannes ont un comportement stochastique et peuvent difficilement être localisées à l'avance.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Notre enquête sur les claquages est principalement orientée vers la recherche de paramètres de base décrivant le phénomène ainsi que son impact sur la fiabilité et la qualité du produit final qui est un « BON » condensateur au tantale. Fondamentalement, le claquage peut être produit par un certain nombre de processus successifs : claquage thermique dû à l'augmentation de la conductance par chauffage Joule, rupture par avalanche et émission de champ, effondrement électromécanique dû aux forces d'attraction entre les électrodes, détérioration électrochimique, formation de dendrites, etc. La rupture provoque la destruction de l'isolant et des électrodes principalement par fusion et évaporation, parfois suivies d'une inflammation. Une identification de la nature des pannes peut être obtenue à partir des caractéristiques VA. Par conséquent, nous avons étudié les paramètres de fonctionnement à la fois en mode normal, Ta étant une électrode positive, ainsi qu'en mode inverse avec Ta étant une électrode négative. En mode inverse, nous avons signalé que le claquage thermique est initié par une augmentation de la conductance électrique par chauffage Joule. Par conséquent suivi dans un cycle de rétroaction composé de température – conductivité – courant – chaleur Joule – température. En mode normal, une panne électrique peut être stimulée par une augmentation de la conductance électrique dans un canal par une impulsion électrique et la charge stockée conduit à la destruction de l'échantillon. Ces deux pannes ont un comportement stochastique et peuvent difficilement être localisées à l'avance.