L’histoire de la technologie de déplacement d’isolation
Écrit par : Hank Merkle
Résumé:
La nécessité de relier physiquement des pièces de métal entre elles existe depuis des milliers d’années. À l’ère moderne de l’électronique, l’exigence de connexion physique est aggravée par la nécessité d’un chemin électrique à faible résistance. Dans les deux cas, le processus de soudure s’est avéré être une solution excellente et éprouvée, avec des preuves remontant à 4,000 XNUMX avant JC. Souder deux composants métalliques ensemble signifie que le joint est chauffé et qu'un métal d'apport avec un point de fusion inférieur à celui des pièces constitutives est déposé pour compléter la connexion.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
La nécessité de relier physiquement des pièces de métal entre elles existe depuis des milliers d’années. À l’ère moderne de l’électronique, l’exigence de connexion physique est aggravée par la nécessité d’un chemin électrique à faible résistance. Dans les deux cas, le processus de soudure s’est avéré être une solution excellente et éprouvée, avec des preuves remontant à 4,000 XNUMX avant JC. Souder deux composants métalliques ensemble signifie que le joint est chauffé et qu'un métal d'apport avec un point de fusion inférieur à celui des pièces constitutives est déposé pour compléter la connexion.