L'application des condensateurs dans les circuits de régulateur d'alimentation
Écrit par : Rick Liu
Résumé:
Les progrès de la technologie électronique au cours de la dernière décennie ont conduit à une électronique grand public plus intelligente. À mesure que les appareils deviennent plus intelligents, les composants utilisés pour les alimenter diminuent, ce qui donne naissance à des appareils petits mais incroyablement puissants, suffisamment petits pour tenir dans une poche ou autour d'un poignet. Avec ces conceptions plus petites et plus denses, il peut être impossible de séparer les domaines analogiques et numériques dans la mise en page, comme le dictaient les meilleures pratiques il y a des années. Aujourd’hui, les ingénieurs concepteurs sont obligés d’utiliser de nombreux condensateurs dans le réseau électrique pour atténuer le bruit numérique haute fréquence. Les circuits sont conçus pour attendre une alimentation pure et propre, sans bruit susceptible d'avoir un impact sur les circuits analogiques.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les progrès de la technologie électronique au cours de la dernière décennie ont conduit à une électronique grand public plus intelligente. À mesure que les appareils deviennent plus intelligents, les composants utilisés pour les alimenter diminuent, ce qui donne naissance à des appareils petits mais incroyablement puissants, suffisamment petits pour tenir dans une poche ou autour d'un poignet. Avec ces conceptions plus petites et plus denses, il peut être impossible de séparer les domaines analogiques et numériques dans la mise en page, comme le dictaient les meilleures pratiques il y a des années. Aujourd’hui, les ingénieurs concepteurs sont obligés d’utiliser de nombreux condensateurs dans le réseau électrique pour atténuer le bruit numérique haute fréquence. Les circuits sont conçus pour attendre une alimentation pure et propre, sans bruit susceptible d'avoir un impact sur les circuits analogiques.