Propriétés des condensateurs de stockage et leur effet sur les performances du récupérateur d'énergie
Écrit par : Radovan Faltus | Miroslav Jáně | Tomas Zednicek
Résumé:
Le développement des récupérateurs d’énergie s’est accéléré ces dernières années, principalement grâce aux améliorations des semi-conducteurs. Mais les sources d'énergie destinées aux récupérateurs d'énergie présentent généralement une impédance interne élevée et ne peuvent donc fournir que de faibles courants. La considération la plus importante pour la récolte est que la consommation électrique des circuits du contrôleur doit être inférieure à l'énergie générée par la source d'alimentation. Les récupérateurs d'énergie utilisent un condensateur de stockage chargé lentement à partir de la source d'alimentation via le contrôleur et le courant de fuite de ce condensateur gaspille un certain pourcentage de l'énergie générée. Cet article évaluera les effets de différentes technologies de condensateurs sur les performances des récupérateurs d'énergie.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Le développement des récupérateurs d’énergie s’est accéléré ces dernières années, principalement grâce aux améliorations des semi-conducteurs. Mais les sources d'énergie destinées aux récupérateurs d'énergie présentent généralement une impédance interne élevée et ne peuvent donc fournir que de faibles courants. La considération la plus importante pour la récolte est que la consommation électrique des circuits du contrôleur doit être inférieure à l'énergie générée par la source d'alimentation. Les récupérateurs d'énergie utilisent un condensateur de stockage chargé lentement à partir de la source d'alimentation via le contrôleur et le courant de fuite de ce condensateur gaspille un certain pourcentage de l'énergie générée. Cet article évaluera les effets de différentes technologies de condensateurs sur les performances des récupérateurs d'énergie.