Optimisation des performances de l'antenne grâce à l'utilisation de condensateurs à Q élevé et à tolérance stricte
Écrit par : Ron Demcko
Résumé:
L'adaptation des antennes est un aspect important de tout système RF. En termes traditionnels, une antenne correctement conçue et adaptée augmente la distance de fonctionnement du produit sans fil. Des antennes bien adaptées peuvent transmettre plus de puissance de la radio – donc transmettre sur de plus longues distances. De même, une antenne bien adaptée permet un transfert maximal d’énergie de l’antenne de réception vers l’avant du récepteur. Ainsi, cela permet de meilleures caractéristiques de réception pour le système.
Mais l’utilisation d’un condensateur peut également avoir un impact important sur la taille physique d’une antenne. Si l'objectif est une antenne compacte et intégrée, l'utilisation d'un « chapeau haut de forme » capacitif sur une antenne Planar Inverted F peut réduire la taille de l'antenne de 30 % ou plus. Les diagrammes de rayonnement et les efficacités peuvent être optimisés grâce à cette correspondance. De plus, l'utilisation d'un « chapeau haut de forme » capacitif peut correspondre à une antenne encore plus petite qu'une taille F inversée idéale pour la bande d'intérêt. Dans ce cas, le condensateur peut permettre à la fois de réduire la taille de l’antenne et d’optimiser le système. Il faut faire attention au choix du meilleur condensateur pour tout type d'application d'adaptation/chargement d'antenne.
Il existe une classe de condensateurs à couche mince de petite taille et à Q élevé qui permettent la sélection de valeurs de capacité infinies et des performances exigeantes de lot à lot. Ces caractéristiques de performance se combinent pour offrir aux concepteurs une option attrayante en matière d’optimisation et d’adaptation des antennes.
TÉLÉCHARGER LIVRE BLANC
L'adaptation des antennes est un aspect important de tout système RF. En termes traditionnels, une antenne correctement conçue et adaptée augmente la distance de fonctionnement du produit sans fil. Des antennes bien adaptées peuvent transmettre plus de puissance de la radio – donc transmettre sur de plus longues distances. De même, une antenne bien adaptée permet un transfert maximal d’énergie de l’antenne de réception vers l’avant du récepteur. Ainsi, cela permet de meilleures caractéristiques de réception pour le système.
Mais l’utilisation d’un condensateur peut également avoir un impact important sur la taille physique d’une antenne. Si l'objectif est une antenne compacte et intégrée, l'utilisation d'un « chapeau haut de forme » capacitif sur une antenne Planar Inverted F peut réduire la taille de l'antenne de 30 % ou plus. Les diagrammes de rayonnement et les efficacités peuvent être optimisés grâce à cette correspondance. De plus, l'utilisation d'un « chapeau haut de forme » capacitif peut correspondre à une antenne encore plus petite qu'une taille F inversée idéale pour la bande d'intérêt. Dans ce cas, le condensateur peut permettre à la fois de réduire la taille de l’antenne et d’optimiser le système. Il faut faire attention au choix du meilleur condensateur pour tout type d'application d'adaptation/chargement d'antenne.
Il existe une classe de condensateurs à couche mince de petite taille et à Q élevé qui permettent la sélection de valeurs de capacité infinies et des performances exigeantes de lot à lot. Ces caractéristiques de performance se combinent pour offrir aux concepteurs une option attrayante en matière d’optimisation et d’adaptation des antennes.