Condensateurs à faible inductance pour découplage à grande vitesse
Écrit par : Robert Lu
Résumé:
Les circuits intégrés (CI) modernes consomment de l'énergie à des taux qui varient rapidement en raison de la densité des circuits embarqués et de la vitesse extrême à laquelle ils peuvent fonctionner. Les alimentations sont nécessaires pour répondre à ces changements de courant de charge tout en maintenant une tension de fonctionnement constante. Cette tâche devient de plus en plus difficile à mesure que la complexité des réseaux de distribution d'énergie augmente et que la conception des cartes de circuits imprimés (PCB) nécessite une optimisation de l'inductance et de la capacité parasites. Par conséquent, tout ralentissement des performances de l’alimentation électrique doit être absorbé par le trop courant condensateur de découplage. Comme le montre la figure 1, un condensateur de découplage est simplement une capacité parallèle supplémentaire qui fournit une tension et une source de courant stables lorsque l'alimentation principale est incapable de s'ajuster assez rapidement ou est trop éloignée pour fonctionner correctement.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les circuits intégrés (CI) modernes consomment de l'énergie à des taux qui varient rapidement en raison de la densité des circuits embarqués et de la vitesse extrême à laquelle ils peuvent fonctionner. Les alimentations sont nécessaires pour répondre à ces changements de courant de charge tout en maintenant une tension de fonctionnement constante. Cette tâche devient de plus en plus difficile à mesure que la complexité des réseaux de distribution d'énergie augmente et que la conception des cartes de circuits imprimés (PCB) nécessite une optimisation de l'inductance et de la capacité parasites. Par conséquent, tout ralentissement des performances de l’alimentation électrique doit être absorbé par le trop courant condensateur de découplage. Comme le montre la figure 1, un condensateur de découplage est simplement une capacité parallèle supplémentaire qui fournit une tension et une source de courant stables lorsque l'alimentation principale est incapable de s'ajuster assez rapidement ou est trop éloignée pour fonctionner correctement.