Condensateurs à faible inductance pour circuits numériques
Écrit par : John Galvagni
Résumé:
Les condensateurs céramiques sont devenus l'un des facteurs limitants des circuits numériques en raison de leurs caractéristiques intrinsèques telles que la résistance et l'inductance série équivalentes. De nombreuses mesures pourraient être prises pour atténuer ce phénomène, et nous en décrivons certaines dans cet article. Le condensateur DCAP d'AVX (développé avec et pour IBM) est utilisé comme référence pour montrer tout ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Nous comparons et contrastons cette partie avec celles actuellement disponibles.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les condensateurs céramiques sont devenus l'un des facteurs limitants des circuits numériques en raison de leurs caractéristiques intrinsèques telles que la résistance et l'inductance série équivalentes. De nombreuses mesures pourraient être prises pour atténuer ce phénomène, et nous en décrivons certaines dans cet article. Le condensateur DCAP d'AVX (développé avec et pour IBM) est utilisé comme référence pour montrer tout ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Nous comparons et contrastons cette partie avec celles actuellement disponibles.