Condensateurs au tantale à faible ESR dans la conception de circuits
Écrit par : Colin Li
Résumé:
Le tantale est un métal de transition relativement rare possédant plusieurs propriétés uniques qui en font un élément technologiquement critique. Il est hautement résistant à la corrosion et chimiquement inerte. Il est non ferreux et non magnétique, a un point de fusion et une densité élevés et est extrêmement rigide. Plus important encore, le tantale forme facilement une couche d’oxyde protectrice et électriquement isolante. Cette capacité en fait un candidat idéal comme élément de base des condensateurs électrolytiques.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Le tantale est un métal de transition relativement rare possédant plusieurs propriétés uniques qui en font un élément technologiquement critique. Il est hautement résistant à la corrosion et chimiquement inerte. Il est non ferreux et non magnétique, a un point de fusion et une densité élevés et est extrêmement rigide. Plus important encore, le tantale forme facilement une couche d’oxyde protectrice et électriquement isolante. Cette capacité en fait un candidat idéal comme élément de base des condensateurs électrolytiques.