Les antennes KYOCERA AVX activent le Wi-Fi 6E dans la nouvelle WLAN-Box 3 de Swisscom

La nouvelle WLAN-Box 3 de Swisscom est équipée de 10 antennes KYOCERA AVX hautes performances personnalisées et offre des performances tri-bande exceptionnelles de 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz dans un format compact optimisé pour étendre la portée Wi-Fi dans les applications résidentielles.

FOUNTAIN INN, SC (29 septembre 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a conçu et développé les antennes hautes performances personnalisées mises en œuvre dans le nouveau WLAN de troisième génération de Swisscom. Box, la WLAN-Box 3, qui peut être utilisée comme répéteur ou point d'accès WLAN pour étendre considérablement la couverture Wi-Fi dans les applications résidentielles.

Swisscom est le leader suisse des télécommunications, l'une des principales sociétés informatiques et l'une des entreprises les plus durables et innovantes de Suisse. Elle est également présente sur le marché italien sous le nom de Fastweb.

La nouvelle WLAN-Box 3 de Swisscom est un appareil innovant IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E équipé de 10 antennes KYOCERA AVX hautes performances personnalisées qui offrent des performances tri-bande exceptionnelles de 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz dans un format compact. Conçue pour être utilisée comme répéteur ou point d'accès WLAN dans les applications de réseau résidentiel installées dans des maisons individuelles et des appartements de grande taille ou à plusieurs étages, la nouvelle WLAN-Box 3 offre des performances Wi-Fi 6E pour fournir aux clients un accès Gigabit plus rapide que jamais. des vitesses de données, une stabilité de transmission de données accrue et une expérience de maison connectée plus satisfaisante. Il permet également une connectivité Internet sans fil pour les téléviseurs et peut être utilisé pour former des réseaux maillés pour une portée Wi-Fi plus étendue.

«Les antennes intégrées hautes performances personnalisées que KYOCERA AVX a conçues et développées pour nous nous ont permis d'optimiser davantage notre série WLAN-Box fiable», a déclaré Marcel Burgherr, responsable des appareils domestiques chez Swisscom. « Nous sommes très heureux de fournir à nos clients des débits de données gigabits encore plus rapides et une stabilité de transmission encore améliorée. »

«L'installation d'un total de 10 antennes intégrées dans la nouvelle WLAN-Box 3 de Swisscom était un véritable défi technique en raison de son format compact», a déclaré Oliver Pajona, scientifique en chef chez KYOCERA AVX France. «L'expérience, l'innovation et le dévouement de nos équipes KYOCERA AVX Europe et Taiwan RF nous ont aidés à surmonter de nombreuses difficultés et à fournir à Swisscom un autre résultat optimisé.»

«Nous sommes très fiers que le partenariat technologique solide entre Swisscom et KYOCERA AVX nous ait permis d'améliorer encore la valeur offerte par les appareils sans fil hautes performances de Swisscom», a déclaré Carmen Redondo, directrice du marketing mondial des antennes chez KYOCERA AVX. « Nous investissons continuellement dans la recherche, la conception et le développement de technologies sans fil innovantes optimisées pour permettre la prochaine génération de solutions sans fil de pointe dans le monde entier. »

Pour plus d'informations sur les services mondiaux de conception, d'intégration et de test d'antennes de KYOCERA AVX, ainsi que sur ses antennes passives et actives et ses outils de conception, veuillez visiter le Page d'antenne KYOCERA AVX. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitteret Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

À propos de Swisscom
Swisscom est le principal opérateur de télécommunications de Suisse et l'une de ses principales sociétés informatiques. Son siège est à Ittigen, près de la capitale Berne. Sa filiale Fastweb a acquis une position forte sur le marché italien. Swisscom ne tolère aucun compromis lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins de ses clients. elle se concentre sur le service et la qualité et investit massivement dans les réseaux du futur. En Suisse, Swisscom propose à ses clients résidentiels une large gamme de services de télévision, de téléphonie mobile et autres. Pour les clients professionnels, son portefeuille comprend des services réseau, cloud et TIC. En Italie, Fastweb de Swisscom propose une gamme de services à large bande, de télévision et de télécommunication mobile pour les clients résidentiels ainsi qu'une gamme complète de services TIC, cloud et de sécurité pour les clients professionnels. Swisscom, détenue à 51% par la Confédération, est l'une des entreprises les plus durables et innovantes de Suisse et emploie environ 19,000 XNUMX personnes.