L'acquisition du transfert d'actifs comprend les activités, les équipements, le personnel et la propriété intellectuelle de Bliley et aidera KYOCERA AVX à mieux servir les clients sophistiqués sur les marchés exigeants de l'armée, de l'aérospatiale et de la défense.

FOUNTAIN INN, SC (2 octobre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, acquiert les actifs de Bliley Technologies, un leader mondial dans la conception et le développement de produits innovants de contrôle de fréquence à faible bruit, avec plus de 65 ans d'expérience spatiale dans les applications en orbite terrestre basse (LEO) et en orbite équatoriale géostationnaire (GEO). L'acquisition du transfert d'actifs regroupera l'équipement, le personnel et la propriété intellectuelle de Bliley sous l'égide de KYOCERA AVX et permettra à KYOCERA AVX de produire les mêmes composants électroniques de haute qualité qui ont fait de Bliley un leader mondial. Une fois finalisés, les actifs acquis fonctionneront sous la direction de KYOCERA AVX Components Corporation (Erie).
« Nous sommes très heureux d'accueillir les membres de l'équipe Bliley Technologies au sein de KYOCERA AVX et sommes très heureux d'élargir davantage notre portefeuille d'appareils à cristal avec les technologies disruptives qu'ils ont développées, ce qui nous permettra de mieux servir les clients sophistiqués du secteur militaire exigeant, les marchés de l'aérospatiale et de la défense », a déclaré Kio Ariumi, vice-président principal, intégrations opérationnelles, KYOCERA AVX. « L'acquisition du transfert d'actifs fournit plus de 20 brevets pour des technologies clés de positionnement, de navigation et de synchronisation, ainsi qu'un personnel accompli et une usine de fabrication de pointe dotée de plusieurs certifications et qualifications cruciales, qui renforceront toutes notre présence sur ces marchés essentiels. »
Bliley Technologies fabrique des produits innovants à base de cristaux et d'oscillateurs à faible bruit sur son site de 64,000 XNUMX pieds carrés, certifié 9001: ISO 2008 usine de fabrication à Erie, en Pennsylvanie, et est l'une des seules entreprises basées aux États-Unis à fabriquer les deux – de l'avant à la finition finale – dans la même usine. Ce fait permet une collaboration étroite entre les ingénieurs en mécanique et oscillateurs à cristal hautement expérimentés de Bliley et son équipe de production et a abouti au développement de certaines des solutions les plus réussies disponibles dans l'industrie mondiale du contrôle de fréquence, y compris son four à faible puissance breveté et actuellement inégalé. technologie d'oscillateur à cristal contrôlé (OXCO), qui offre des performances de maintien supérieures par rapport aux systèmes microélectromécaniques (MEMS) et aux oscillateurs à cristal compensés en température (TXCO) pour une fraction du budget de puissance
KYOCERA AVX Components Corporation continuera à fabriquer des produits Bliley, notamment des OCXO, des TCXO et des oscillateurs à cristal commandés en tension (VCXO) ; cristaux taillés AT, SC, IT et FC de haute précision ; et des ébauches de transducteurs de quartz et de zirconate de plomb (PZT), de niobate de lithium, de langatate et d'oxoborate d'yttrium et de calcium (YCOB) et concevra et développera également de nouveaux produits basés sur Bliley IP. Conçus pour être utilisés dans des applications exigeantes et à enjeux élevés sur les nouveaux marchés de l'espace, des communications par satellite, de l'aérospatiale, de l'avionique, de l'armée et de la défense, des communications mobiles, des communications cellulaires et des télécommunications 5G, des véhicules intelligents et autonomes et des drones commerciaux, ces produits innovants :
- Supprimer efficacement bruit de phase.
- Résiste robustement aux vibrations aléatoires et aux micro-vibrations.
- Supporte de manière fiable les environnements à faible gravité.
- Maintenir une stabilité de fréquence exceptionnelle.
- Supportez des variations de température rapides et importantes, et bien plus encore.
« L'équipe de Bliley Technologies est heureuse de faire partie de KYOCERA AVX et est impatiente de tirer parti de nos forces et de notre expérience relatives pour atteindre bon nombre des mêmes objectifs que nous poursuivons en tant que Bliley et KYOCERA AVX Components Corporation », a déclaré Keith Szewczyk. , PDG et directeur, Bliley Technologies. « Bliley a acquis une réputation mondiale en matière de recherche et développement, de qualité et de fiabilité, et notre objectif a toujours été d'inspirer et de permettre l'innovation de nos clients, leur permettant de réaliser plus que ce qu'ils auraient jamais cru possible. L'équipe KYOCERA AVX partage cet engagement et, ensemble, nous continuerons à développer de nouveaux produits à cristaux qui redéfinissent les possibilités.
Bliley Technologies est certifié ASD9100 Rev D et ISO 9001, J-STD-001 Classe 3, IPC-A-610, IPC-7711 et IPC-7721. L'entreprise est également qualifiée selon MIL-PRF-55310 et conforme aux réglementations internationales sur le trafic d'armes (ITAR), aux directives REACH et RoHS, ainsi qu'aux normes MIL-STD-883B, MIL-STD-202 et MIL-O-55310 en matière d'environnement et de qualification. normes de test.
Pour plus d'informations sur Bliley Technologies, dont plusieurs actifs commenceront à fonctionner sous KYOCERA AVX Components Corporation (Erie), veuillez visiter https://www.bliley.com/. Pour plus d'informations sur les appareils Crystal de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/crystal-devices/. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitteret Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.