KYOCERA AVX a conclu un accord final avec ROHM Semiconductor, qui transférera toutes ses lignes de fabrication de condensateurs au tantale et polymère ainsi que la propriété intellectuelle pertinente à KYOCERA AVX à compter du 5 août 2022.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (4 mars 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, s'apprête à acquérir les actifs commerciaux de condensateurs au tantale et polymère de ROHM Semiconductor. Les deux sociétés ont récemment conclu un accord final, selon lequel ROHM Semiconductor (ROHM Co., Ltd.) transférera ses actifs commerciaux de condensateurs au tantale et polymère - y compris toutes ses lignes de fabrication de condensateurs au tantale et polymère et la propriété intellectuelle correspondante - à KYOCERA AVX. . Le transfert devrait être exécuté le 5 août 2022 et ROHM continuera à produire des produits de condensateurs au tantale et polymère et à les fournir à KYOCERA AVX jusqu'à ce que toutes les lignes de production concernées aient été transférées avec succès vers le site de fabrication de KYOCERA AVX. Cela garantira un approvisionnement continu aux clients ROHM et augmentera immédiatement la sélection déjà étendue de solutions de condensateurs électrolytiques disponibles pour les clients KYOCERA AVX.
« KYOCERA AVX est ravi d'annoncer l'acquisition des actifs commerciaux de condensateurs au tantale et polymère de ROHM Semiconductor et d'élargir davantage notre portefeuille déjà étendu de solutions de condensateurs électrolytiques », a déclaré Johnny Sarvis, PDG de KYOCERA AVX. « KYOCERA AVX est le premier fournisseur mondial de condensateurs au tantale, ainsi que le plus grand fournisseur de condensateurs au tantale solide au dioxyde de manganèse (MnO2) de haute fiabilité pour les applications médicales, militaires et aérospatiales. De plus, nous disposons de quatre usines de fabrication mondiales pour garantir que nous pouvons offrir la flexibilité et la capacité requises par ces marchés exigeants.
« Nos condensateurs polymères offrent également des avantages significatifs par rapport aux technologies d'autres technologies, notamment des capacités nominales élevées dans des facteurs de forme petits et discrets, une faible ESR, une stabilité dans le temps et un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées », a poursuivi Sarvis. « De plus, ils sont respectueux de l'environnement, sans plomb, sans halogène et conformes à la directive RoHS et sont idéaux pour une utilisation dans les applications commerciales, industrielles, automobiles et aérospatiales, notamment les smartphones, les tablettes, les PC, les systèmes de télécommunication et les composants électroniques. disques."
« KYOCERA AVX mène également une politique ouverte et progressiste en matière d'approvisionnement éthique et est le premier fournisseur de condensateurs au tantale à se conformer aux directives et à la législation de l'OCDE sur les minéraux de conflit, ce qui constitue une réussite à l'impact mondial dont nous sommes incroyablement fiers », a déclaré Sarvis.
Le portefeuille de KYOCERA AVX de condensateurs électrolytiques comprend une vaste sélection de grande fiabilité, plombé, Tantale standard CMS MnO2, qualifié pour l'automobile, électrolytique au tantale humidebauen condensateurs au tantale haute températureainsi qu'aux portefeuille de condensateurs polymères comprend une vaste sélection de Standard, haute tension, petite taille du boîtier, SSD, grande fiabilitébauen condensateurs polymères qualifiés pour l'automobile. De plus, le récent lancement du condensateur électrolytique en aluminium La gamme de condensateurs humides, polymères et hybrides standard offre aux clients davantage d'options pour des solutions de capacité globale plus importante.
Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitterbauen Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
À propos de ROHM
Fondée en 1958, ROHM fournit des LSI et des semi-conducteurs discrets caractérisés par une qualité et une fiabilité exceptionnelles pour un large éventail de marchés, notamment les marchés automobile, industriel et grand public, via son réseau mondial de développement et de vente. Dans le domaine de la puissance et de l'analogique, ROHM propose la solution adaptée à chaque application avec des dispositifs de puissance tels que le SiC, des circuits intégrés de commande pour maximiser leurs performances et des composants périphériques tels que des transistors, des diodes et des résistances. De plus amples informations sur ROHM peuvent être trouvées sur https://www.rohm.com/