Cinq avantages des connecteurs AVX Poke-Home
Écrit par : Raúl Saucedo
Résumé:
Le connecteur poke-home a été initialement présenté comme une solution très fiable pour connecter un petit nombre de fils discrets à un assemblage de circuits imprimés. Le fil est d'abord dénudé, puis inséré dans le connecteur. Des guide-fils intégrés et une butée assurent le bon positionnement du fil pendant l'insertion. Les contacts à double faisceau à force élevée (généralement en cuivre-béryllium) offrent une résistance électrique extrêmement faible et maximisent la rétention des fils. Un exemple de connecteur poke-home horizontal est présenté dans…
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Le connecteur poke-home a été initialement présenté comme une solution très fiable pour connecter un petit nombre de fils discrets à un assemblage de circuits imprimés. Le fil est d'abord dénudé, puis inséré dans le connecteur. Des guide-fils intégrés et une butée assurent le bon positionnement du fil pendant l'insertion. Les contacts à double faisceau à force élevée (généralement en cuivre-béryllium) offrent une résistance électrique extrêmement faible et maximisent la rétention des fils. Un exemple de connecteur poke-home horizontal est présenté dans…