Ethertronics achève le développement et la production en masse de la première solution d'antenne UWB pour Samsung Electronics

Les deux partenaires stratégiques ont collaboré pour développer les antennes ultra-large bande (UWB) hautes performances présentes dans les nouveaux smartphones Galaxy Note20 et Galaxy Z Fold2. Ethertronics a également conçu, développé et fourni les principales antennes de bande de communication pour les nouveaux appareils intelligents Galaxy et Galaxy Buds Live.

FOUNTAIN INN, SC (26 août 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a annoncé que son équipe AVX/Ethertronics Korea avait achevé le développement et la production en série des premières solutions d'antennes ultra-large bande (UWB) à être intégrées. dans Samsung Electronics des produits. En vedette dans le nouveau Série Galaxy Note20, qui se compose du nouveau Galaxy Note6.7 20G de 5 pouces, du Galaxy Note6.9 Ultra 20G de 5 ​​pouces et Galaxy ZFold2 smartphones et a été récemment dévoilé au Événement virtuel Samsung Galaxy Unpacked, les nouvelles antennes UWB hautes performances sont le résultat d'un partenariat stratégique et d'une collaboration avec Samsung et permettent une communication plus rapide, plus efficace et efficiente entre les appareils. Ethertronics Korea a également conçu, développé et achevé la production en série des principales antennes de bande de communication – notamment les antennes LTE, GPS et Wi-Fi – pour les produits Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Buds Live.

Fabriqué à partir d'un stratifié de circuit imprimé flexible (FPC) avec des matériaux à faible permittivité (faible DK/DF), le nouveau Antennes UWB nécessitent très peu d'énergie pour transmettre de grandes quantités de données jusqu'à 8 Mbits par seconde sur des fréquences ultra-large bande de 6.2 GHz à 6.7 GHz et 7.7 GHz à 8.2 GHz à des distances rapprochées allant jusqu'à 10 m. Les nouvelles antennes UMB efficaces détectent également avec précision d’autres appareils IoT dans un rayon de 30 cm, offrant ainsi aux utilisateurs du Galaxy Note20 et du Galaxy Z Fold2 une communication plus rapide, plus efficace et plus sécurisée.

« Les nouvelles antennes UWB confèrent à la dernière génération de smartphones phares de la série Galaxy de Samsung la capacité de fournir les performances à haut débit et à large bande passante nécessaires pour prendre en charge la vaste gamme d'applications connectées d'aujourd'hui tout en consommant un minimum d'énergie afin de contribuer à prolonger davantage la durée de vie de la batterie. ", a déclaré Jeffrey Hilbert, directeur mondial et directeur principal, AVX Antenna/Ethertronics. « Nous sommes extrêmement fiers d'être un partenaire d'antenne stratégique de Samsung et d'avoir eu l'opportunité à la fois de collaborer sur les premières antennes UWB à être intégrées dans leur gamme de produits éprouvée et de fournir les principales antennes de bande de communication pour leurs nouveaux Galaxy Note20, Galaxy Z. Fold2, et Les bourgeons de la galaxie vivent des produits."

"Pour la première fois sur un appareil Galaxy avec UWB, le partage à proximité atteindra un nouveau niveau de partage rapide et facile sur le Galaxy Note20 Ultra", selon un communiqué de presse de Samsung Electronics suite au tout premier événement virtuel Galaxy Unpacked. « En pointant simplement le Galaxy Note20 Ultra vers d'autres appareils Galaxy équipés de l'UWB, le partage à proximité répertoriera automatiquement les personnes auxquelles vous faites face en haut de votre panneau de partage. La future fonctionnalité UWB vous aidera également à trouver des objets avec plus de précision grâce à la technologie de réalité augmentée (AR) et à déverrouiller votre maison sous forme de clé numérique.

Pour plus d'informations sur la vaste gamme de produits d'antennes standard et personnalisés d'AVX/Ethertronics, veuillez visiter http://www.avx.com/products/antennas/ ou télécharger le Guide de sélection des antennes AVX/Ethertronics. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, ainsi Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.