Entrevue avec Bob Gourdeau « Leader en vedette » | Les femmes dans la radio électronique

Séminaire virtuel sur la fiabilité des condensateurs | TJ Green Associates, LLC

 

Jackie Mattox, fondateur et président de WE, discute avec Bob Gourdeau, vice-président des ventes pour les Amériques chez AVX. Bob décrit son parcours à travers l'industrie, ayant occupé divers postes tout au long de son parcours, jusqu'à célébrer aujourd'hui ses 8 ans chez AVX. Bob partage l'engagement et l'investissement qu'AVX accorde aux femmes occupant des postes de direction et discute ouvertement des défis auxquels les femmes sont confrontées dans un secteur mature et dominé par les hommes. Bob décrit l'importance de prendre des risques pour embaucher le meilleur candidat pour le poste, et également comment les principes clés de mentorat que son père lui a donnés très tôt l'ont aidé jusqu'à aujourd'hui dans son parcours professionnel, 36 ans plus tard.

Jackie Mattox poursuit la conversation avec Bob Gourdeau, vétéran de l'industrie, concernant d'importantes discussions en matière de leadership menant à 2021 et au-delà. Bob met en lumière certains principes essentiels du leadership, tels que « Toujours faire ce qu'il faut. On ne sait jamais qui regarde. Bob souligne l'importance d'un état d'esprit de diversité dans toute l'organisation par la mise en œuvre de mesures de responsabilisation directement liées à la rémunération, de politiques d'entreprise actualisées et de procédures RH qui soutiennent le recrutement et la rétention de talents diversifiés. Écoutez la liste de Bob des 10 choses que tout leader émergent peut faire pour faire progresser sa carrière qui ne nécessite aucun talent et ses principales leçons d'apprentissage tout au long de son propre parcours. Il parle également d'AVX comme d'une entreprise stable et agile avec un plan de croissance positif pour s'adapter à notre monde moderne en constante évolution.

Écoutez le podcast