Analyse du condensateur de blocage CC pour l'audio stéréo haute fidélité
Écrit par : Rick Liu
Résumé:
La représentation des signaux audio dans l'électronique analogique et numérique peut prendre de nombreuses formes. Pourtant, ils doivent finalement être reconvertis à leurs origines mécaniques, à savoir le mouvement des molécules d’air se propageant sous forme d’ondes. Ces ondes sont générées en déplaçant une masse, souvent le cône d'un haut-parleur, d'avant en arrière autour d'une position neutre. En tant que tel, tout décalage fixe dans le signal audio, représenté par une polarisation CC, est simplement un gaspillage d'énergie et éventuellement une source de déséquilibre dans l'onde sonore résultante. Des condensateurs de blocage en série sont généralement utilisés pour chaque canal audio afin d'éliminer le potentiel de tout composant CC.
Alors que la plupart des condensateurs suppriment de manière adéquate la composante continue de la sortie, chacune des nombreuses variétés modifie également le signal audio réel à des degrés divers. Pour les applications haute fidélité, une sélection appropriée de ces condensateurs de blocage peut constituer un facteur de performance critique.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
La représentation des signaux audio dans l'électronique analogique et numérique peut prendre de nombreuses formes. Pourtant, ils doivent finalement être reconvertis à leurs origines mécaniques, à savoir le mouvement des molécules d’air se propageant sous forme d’ondes. Ces ondes sont générées en déplaçant une masse, souvent le cône d'un haut-parleur, d'avant en arrière autour d'une position neutre. En tant que tel, tout décalage fixe dans le signal audio, représenté par une polarisation CC, est simplement un gaspillage d'énergie et éventuellement une source de déséquilibre dans l'onde sonore résultante. Des condensateurs de blocage en série sont généralement utilisés pour chaque canal audio afin d'éliminer le potentiel de tout composant CC.
Alors que la plupart des condensateurs suppriment de manière adéquate la composante continue de la sortie, chacune des nombreuses variétés modifie également le signal audio réel à des degrés divers. Pour les applications haute fidélité, une sélection appropriée de ces condensateurs de blocage peut constituer un facteur de performance critique.