Terminaison CA pour les bus de signaux
Écrit par : Ben Smith
Résumé:
La direction prédominante de la conception des systèmes électroniques modernes est vers une vitesse et une efficacité plus élevées. Cela ne veut pas dire que l’efficacité n’était pas un problème dans les conceptions précédentes, mais à mesure que les vitesses d’horloge augmentent, de nombreux éléments autrefois considérés comme idéaux ne peuvent plus être traités de cette manière. Les concepteurs de systèmes numériques sont confrontés à des problèmes critiques liés au maintien de l’intégrité du signal tout en équilibrant de nombreux autres facteurs inhibiteurs. L’un des effets non idéaux les plus menaçants peut peut-être être observé dans la transmission des signaux via les lignes de bus. Il est révolu le temps où une trace de métal pouvait être traitée comme un élément sans perte. Les bus à grande vitesse d'aujourd'hui nécessitent une évaluation approfondie à l'aide de techniques de lignes de transmission. Des facteurs tels que les délais de propagation, les réflexions du signal et la consommation d'énergie doivent être pris en compte lors de la conception de systèmes numériques à haut débit. Une terminaison de ligne de signal efficace maximise les performances de l'ensemble du système en améliorant l'intégrité du signal tout en respectant toutes les autres contraintes. La technique de terminaison abordée dans cet article est la terminaison AC qui consiste simplement en la connexion d'une résistance en série avec un condensateur à la terre.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
La direction prédominante de la conception des systèmes électroniques modernes est vers une vitesse et une efficacité plus élevées. Cela ne veut pas dire que l’efficacité n’était pas un problème dans les conceptions précédentes, mais à mesure que les vitesses d’horloge augmentent, de nombreux éléments autrefois considérés comme idéaux ne peuvent plus être traités de cette manière. Les concepteurs de systèmes numériques sont confrontés à des problèmes critiques liés au maintien de l’intégrité du signal tout en équilibrant de nombreux autres facteurs inhibiteurs. L’un des effets non idéaux les plus menaçants peut peut-être être observé dans la transmission des signaux via les lignes de bus. Il est révolu le temps où une trace de métal pouvait être traitée comme un élément sans perte. Les bus à grande vitesse d'aujourd'hui nécessitent une évaluation approfondie à l'aide de techniques de lignes de transmission. Des facteurs tels que les délais de propagation, les réflexions du signal et la consommation d'énergie doivent être pris en compte lors de la conception de systèmes numériques à haut débit. Une terminaison de ligne de signal efficace maximise les performances de l'ensemble du système en améliorant l'intégrité du signal tout en respectant toutes les autres contraintes. La technique de terminaison abordée dans cet article est la terminaison AC qui consiste simplement en la connexion d'une résistance en série avec un condensateur à la terre.