Validation de la fiabilité à long terme des supercondensateurs auto-équilibrés
Il n’est pas surprenant que les supercondensateurs deviennent de plus en plus populaires parmi les composants passifs au niveau des cartes. Après tout, ces dispositifs de stockage d'énergie présentent des capacités exceptionnelles de gestion de la puissance d'impulsion en raison de leur capacité extrêmement élevée combinée à une très faible résistance série équivalente (ESR). Cependant, cette demande croissante s'accompagne d'un besoin accru de tests de fiabilité des supercondensateurs afin de déterminer avec précision les taux de défaillance des composants, qui jouent un rôle crucial dans l'élimination…
TechTimes.in
17 août 2020
https://timestech.in/validating-the-long-term-reliability-of-self-balancing-supercapacitors/