Tés de polarisation RF/micro-ondes de la théorie à la pratique (mini-circuits)

RÉSUMÉ
Il y a plusieurs décennies, l'une des premières leçons pratiques qu'un concepteur de circuits apprendrait au début de sa carrière était peut-être l'art du découplage à l'aide d'une combinaison de condensateurs de différentes valeurs. Un bon mentor expliquerait qu’en raison de leurs caractéristiques physiques, des condensateurs de différentes valeurs étaient optimaux pour filtrer différentes bandes de fréquences. Cet auteur se souvient même d'avoir conçu un réseau de découplage pour un convertisseur abaisseur de 25 W qui comprenait la combinaison parallèle de condensateurs céramiques de 1 μF, 0.1 μF, 0.01 μF et 1000 XNUMX pF en valeur. Le réseau a bien fonctionné une fois que les câbles des composants ont été suffisamment courts !
PUBLICATION
blog.Mini-Circuits.com
PUBLIÉ
le 31 juillet, 2023
LIENS DIRECTS POUR ARTICLES
Visitez le site Web de l'article