RÉSUMÉ Les ingénieurs d'aujourd'hui sont constamment confrontés au défi de concevoir des alimentations à densité plus élevée, capables de répondre aux besoins énergétiques toujours plus importants des appareils électroniques. Si tous les appareils électroniques modernes ne nécessitent pas une densité de puissance accrue, il est indéniable que l'obtention d'une puissance supérieure à celle des alimentations de poids et de volume équivalents, voire inférieurs, constitue un enjeu quasi universel dans le monde de la conception. AVANTAGES DES CONDENSATEURS EMPILÉS Faible ESR Inductance réduite Densité de puissance améliorée Performances thermiques optimisées Lire l'article complet sur la conception des systèmes d'alimentation
En Savoir Plus →Digital.ai dans la presse
Avec l'expansion continue de l'Internet des objets (IoT), connecter des appareils au-delà de la couverture des réseaux terrestres devient un défi de plus en plus important. Les réseaux non terrestres (RTN) permettent aux applications IoT d'atteindre des zones inaccessibles par la connectivité traditionnelle, comblant ainsi le fossé entre les systèmes terrestres et satellitaires.
En Savoir Plus →Les limitations d'espace sur les cartes poussent à utiliser des composants plus petits et une plus grande densité de composants tout en maintenant ou en améliorant les performances à large bande. L'industrie a essayé de s'adapter aux limitations des cartes en intégrant des composants dans le matériau de la carte elle-même. Même si de nombreux composants passifs sont conçus pour avoir une hauteur de pièce minimale, les condensateurs traditionnels sont des composants plus épais, ce qui les rend indésirables pour les solutions intégrées. Cette étude se concentre sur la technologie des condensateurs MOS (Métal Oxide Silicon) et sur la façon dont ces condensateurs sont idéaux pour les applications intégrables et contribuent à améliorer les performances haute fréquence. EverythingRF Septembre 2024
En Savoir Plus →L'approximation de Johnson est implémentée dans un code d'éléments finis pour simuler la dépendance au champ électrique d'un matériau de microstructure noyau-coquille. Nous montrons comment la microstructure, basée ici sur une fraction volumique de 50:50, influence la permittivité effective mesurée en fonction de la tension appliquée. En utilisant un paramètre de Johnson de β = 1.0 × 1010 Vm5/C3, vérifié à partir de condensateurs céramiques multicouches (MLCC) commerciaux à base de BaTiO3, nous montrons comment la microstructure et la différence de conductivité du noyau et de l'enveloppe modifient les champs locaux générés et comment cela influence la dépendance en tension de la permittivité effective. Les systèmes qui comprennent un matériau de type noyau conducteur entouré d'une coque résistive subissent une dépendance faible ou modeste à la tension en raison du matériau de la coque offrant une protection contre les champs électriques importants.
En Savoir Plus →Plusieurs tendances électroniques individuelles se sont réunies pour créer des circuits de gestion de l'énergie à faible coût et faciles à mettre en œuvre, capables de contrôler totalement l'alimentation électrique de l'énergie récupérée et récupérée fournie aux petites charges. Ces circuits peuvent prolonger considérablement la durée de vie d’une batterie alimentant la charge ou remplacer entièrement la batterie. Parmi les tendances qui propulsent les modules d'énergie de récupération pratiques et peu coûteux figurent : le développement de circuits intégrés à très faible consommation (ULP) la capacité de créer des convertisseurs CC-CC efficaces à très faible consommation avec une logique de contrôle, permettant des fonctions intelligentes de mesure et de gestion de l'énergie. l'introduction de dispositifs de stockage à haute capacité dans des tailles miniatures. Cet article s'appuie sur un travail antérieur traitant des avantages de la technologie ULP IC. Ici, nous discuterons des performances et des caractéristiques d'un circuit de récupération/récolte en matière d'alimentation.
En Savoir Plus →Il y a plusieurs décennies, l'une des premières leçons pratiques qu'un concepteur de circuits apprendrait au début de sa carrière était peut-être l'art du découplage à l'aide d'une combinaison de condensateurs de différentes valeurs. Un bon mentor expliquerait qu’en raison de leurs caractéristiques physiques, des condensateurs de différentes valeurs étaient optimaux pour filtrer différentes bandes de fréquences. Cet auteur se souvient même d'avoir conçu un réseau de découplage pour un convertisseur abaisseur de 25 W qui comprenait la combinaison parallèle de condensateurs céramiques de 1 μF, 0.1 μF, 0.01 μF et 1000 31 pF en valeur. Le réseau a bien fonctionné une fois que les câbles des composants ont été suffisamment courts ! blog.Mini-Circuits.com 2023 juillet XNUMX
En Savoir Plus →Qu’est-ce qui a été un catalyseur dans le développement de l’écosystème LED autochtone ? De Make in India au programme national d'éclairage public (SLNP) en passant par Unnati Jyoti par le programme Affordable LEDs for All (UJALA), toutes ces politiques gouvernementales sont connues pour avoir placé l'industrie indienne des LED à une nouvelle référence. Mais le manque de main-d'œuvre qualifiée, les investissements élevés en capital, le manque d'infrastructures et la dépendance à l'égard des importations sont les problèmes auxquels l'industrie LED en Inde est confrontée. Pour comprendre les aspects critiques, la viabilité des initiatives gouvernementales et comment l'Inde peut véritablement devenir une plaque tournante de la conception et de la fabrication de systèmes électroniques, TIMES TECH BUZZ présente dans son article de couverture le discours éloquent de… TechTimes.in juin 2023.
En Savoir Plus →MIL-PRF-32535 pour les MLCC discrets a conduit à la discussion sur les condensateurs céramiques empilés basés sur la technologie BME. Les condensateurs céramiques empilés sont plusieurs condensateurs céramiques multicouches discrets (MLCC) terminés sur une grille de connexion commune pour les opérations traversantes ou SMT. Ils capturent de nombreux avantages inhérents à la technologie MLCC, comme un ensemble de matériaux à faibles pertes, un faible ESR (résistance série équivalente) et une fiabilité supérieure. Les applications typiques telles que les alimentations à découpage nécessitent des valeurs de capacité et des capacités de courant plus élevées. Les MLCC empilés rivalisent avec la technologie des condensateurs électrolytiques discrets en termes de plage de capacité, mais présentent un avantage en termes de capacité de tension et de température, ce qui augmente naturellement leur fiabilité, ce qui en fait une technologie privilégiée pour les applications de défense malgré son prix plus élevé que l'électrolytique.
En Savoir Plus →Un nombre croissant d'applications, allant des convertisseurs d'énergie solaire aux alimentations miniatures pour les cœurs de traitement très complexes, commencent à tirer parti des avantages des condensateurs électrolytiques en aluminium. Les produits électrolytiques en aluminium sont également de plus en plus utilisés pour satisfaire les demandes de miniaturisation dans les applications d'arbres de puissance complexes telles que les FPGA alimentés par plusieurs tensions. Et s'il est vrai que les électrolytes de l'aluminium présentent également des inconvénients, plusieurs des plus connus ne sont plus vrais, et d'autres inconvénients perçus peuvent être réduits ou éliminés en sélectionnant des composants plus récents conçus pour surmonter certaines des lacunes traditionnelles de la technologie. Conception des systèmes électriques (PSD) 22 décembre 2022
En Savoir Plus →Il existe de nombreux endroits où vous pouvez mettre en œuvre des capteurs de récupération d'énergie (EH) dans les applications d'automatisation et de mesure d'usine. Par exemple, les applications distantes ou difficiles d'accès qui reposent actuellement sur des inspections d'équipements physiques pour les mises à jour de l'état pourraient être converties en un réseau de capteurs sans fil, à condition qu'il y ait suffisamment d'énergie à proximité pour la capturer et que les mesures soient suffisantes pour prendre une décision éclairée. . Conception des contrôles 6 octobre 2022
En Savoir Plus →Les condensateurs et supercondensateurs au tantale avancés permettent aux circuits intégrés avancés d'être alimentés par des sources de récupération et de récupération d'énergie compactes et peu coûteuses. Ces développements rendent possibles des systèmes de contrôle sans maintenance dans les applications IoT, allant de la surveillance à distance aux contrôleurs de points industriels intelligents, en passant par l'électronique portable et les dispositifs de suivi de localisation. Power Electronic Tips (Une ressource en ligne d’EE World) EE World | Manuel sur l'électricité et l'efficacité énergétique 2022 29 septembre 2022
En Savoir Plus →Dale Wilson discute avec Ron Demcko de KYOCERA AVX à propos de leur MLCC miniature et haute capacité. Tout sur les circuits 9 août 2022
En Savoir Plus →Vous pensez peut-être savoir comment les condensateurs à film tombent en panne et se dégradent en capacité au fil du temps – s'auto-réparant en raison des surtensions, n'est-ce pas ? FAUX! L'expert en condensateurs et membre AVX, Ron Demcko, confirme ce qui se passe réellement après le démontage de certains condensateurs défectueux et d'un bon condensateur en polypropylène de classe X. Blog EEV 21 juillet 2022
En Savoir Plus →Alors que la mobilité électrique continue de se développer, l'industrie automobile est confrontée à de nombreux défis de conception, comme l'installation de moteurs électriques, de commandes et de modules plus robustes dans un véhicule tout en maintenant la fiabilité et l'intégrité du signal et en réduisant le poids, lorsque cela est possible, pour prolonger la durée de vie de la batterie et champ de conduite. designing-electronics.com (DENA) mai / juin 2022
En Savoir Plus →Les condensateurs font partie des composants passifs les plus utilisés en électronique. Ils trouvent donc naturellement leur place dans de nombreuses applications dans des environnements d'exploitation difficiles. Dans certaines applications telles que celles de l'exploitation pétrolière, des avions à réaction, de la production d'énergie nucléaire et d'autres applications industrielles, ces composants sont soumis à des températures extrêmement élevées, souvent comprises entre 180°C et 300°C. how2power.com mars 2022
En Savoir Plus →Le besoin de condensateurs de masse augmente en raison d'une combinaison de niveaux de production accrus d'électronique traditionnelle, de tendances en matière de circuits exigeant des valeurs de capacité élevées sur les rails d'alimentation, de tendances en matière d'énergie distribuée/récupération d'énergie et de nouveaux circuits électroniques remplaçant les applications non électroniques. Les exemples les plus visibles sont les circuits intégrés et l'électronique basse tension intégrés dans des éléments aussi simples que les outils manuels du quotidien (outils sans fil, niveaux électroniques, etc.), les pluviomètres connectés au Wi-Fi, les modules IoT à usage général et bien plus encore. La prolifération électronique concerne tous les secteurs industriels et toutes les applications. how2power.com février 2022
En Savoir Plus →